This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:PSpice 仿真成功-# 39;t 融合

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118421/lm25149-q1-pspice-simulation-won-t-converge

器件型号:LM25149-Q1

您好!

我对 PSpice 非常陌生、但我尝试对以下电路执行的操作是执行线路测试、等待系统达到6V、快速跳至17V、然后测量系统响应的方式。

这是我的电路:

  

我基于此 Webench 设计:

以下是尝试运行仿真时停止仿真的错误:

以下是我的仿真配置文件设置:

我还应该尝试其他什么来使该仿真正常工作吗? 此外、在正确评估我接下来应该尝试的内容之前、您是否需要看到任何其他设置?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    您的稳态变量为0、这意味着它将经历启动软启动。

    负载时的拉电流/灌电流将在控制器开始调节之前从电容器和电感器汲取电流。 这可能会导致负 VOUT 和 SW、并可能导致混乱。   

    如果您将负载更改为电阻负载、它会收敛吗?

    请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您对此提供的帮助。 以下是更新后的原理图:

    当我使用相同的设置对其进行仿真时、我会得到相同的错误:

    有什么想法可以从这里继续?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克逊

    您能否在 o-murray@ti.com 上附加项目或将其发送给我 、以便我处理该项目?

    -奥兰多