This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3965:关于 LP3965-ADJ

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112760/lp3965-about-lp3965-adj

器件型号:LP3965

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

关于 LP3965-ADJ、数据表指出:
  '要获得所需的输出电压、可与 R1始终使用一个10kΩ Ω 电阻器。'

  您能否告诉我" R1始终为10kΩ Ω 电阻器"的详细原因? (R1为何必须使用10kΩ Ω 电阻器的详细原因)

2. CF 和 Cout 用于确保输出稳定性。

  您能告诉我 他们各自的用途、以及为什么他们在不同的地方建立了联系?

为什么 CF 必须介于68pF ~ 100pF 之间?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、  

    1) 1) 10kΩ Ω 电阻器用于帮助实现 LDO 的稳定性。  

    2) 2) CF 指的是 CFF 或前馈电容器、而不是 Cout 电容器。 它们在网络中的连接方式不同、如下所示。  

    《将前馈电容器与低压降稳压 器结合使用的优缺点》(TI.com)、请参阅有关 CFF 的应用手册、以更好地帮助说明用途和差异。  

    3) 3) CF 用于实现稳定性。 对于该器件、由于零点和极点位置的原因、添加它将改善相位裕度。  

    谢谢、  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McKyla、

    非常感谢您的热情支持。
    很抱歉我迟到了。

    关于 CFF、我的客户还有一个问题:

    在以下应用报告中、
    www.ti.com/.../snva167a.pdf
    '如果 LDO 环路中的极点未被其他零点补偿、则会导致振荡、这会增加一些相位超前。 这样做的传统方法之一是在电阻器 R1上添加前馈电容器、这会形成一个极点-零点对。"
    如果没有 CFF、则可能会导致振荡。

    我的客户需要知道容易发生振荡的情况。

    我的客户认为以下三种情况很容易引起振荡:
    当负载小于10mA 时、负载极低
    2.当负载大于1A 时,负载非常高
    3.负载突然波动时(例如从100mA 突然波动到1A 或从1A 波动到100mA)
    以上三种情况是否正确?
    请告诉我还有其他容易振荡的情况。


    非常感谢。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、  

    如果使用 CFF、这些情况不应导致振荡。 如果没有 CFF、振荡最可能发生的位置是极轻负载低于1mA、然后它们从空载或极轻负载(1mA)变为满载。  

    希望这对您有所帮助! 对延迟答复表示歉意。  

    最棒的  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McKyla、

    再次感谢您的专业支持。
    很抱歉我迟到了。

    关于上述问题、我的客户有一个后续问题:

    当负载从小于1mA 变为1.5A 时、可能会发生振荡、
    那么、电流变化速度将导致振荡的程度如何?

    (客户需要知道:当前变化速度高于????? 当负载 从小于1mA 变为1.5A 时、ma/s 将导致振荡)

    非常感谢。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、  

    没问题。  

    如果不使用 CFF 并且在空载或极轻负载(1mA)或启动(在极轻负载期间)时、可能会发生振荡。  

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、McKyla、

    非常感谢您的回复。

    很抱歉,我可能不清楚。
    客户知道"如果不使用 CFF 并且在空载或极轻负载(1mA)或启动(在极轻负载期间)时、可能会发生振荡。 "

    客户询问:当不使用 CFF 且负载从小于1mA 变为1.5A 时,电流变化速度将导致振荡。
    (例如,电流变化速度高于????? 当不使用 CFF 且负载从小于1mA 变为1.5A 时、ma/s 将导致振荡。)

    非常感谢。

    此致、
    Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、  

    这不是已经过测试或已知的结果、因为它超出了建议的工作条件。 我们强烈建议使用68pF 到100pF 之间的 CF 来实现数据表中所述的输出稳定性。 此外、如果不使用该方法、数据表中的规格可能不正确、因为该设计不会遵循数据表建议。 另请 mΩ:µF 稳定满载运行的输入电容最低值为68 μ F (假设它是一个 ESR 小于100 μ F 的陶瓷或低 ESR 钽电容)。  

    希望这对您有所帮助!  

    谢谢、

    McKyla