This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:计算有效的 IC 结至环境热阻

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM831D31, TPS546A24A, TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117931/tps546c23-calculate-the-effective-ic-junction-to-ambient-thermal-resistance

器件型号:TPS546C23
主题中讨论的其他器件:TPSM831D31TPS546A24A

尊敬的 TI 团队:  

请帮助计算  TPS546C23 /TPS546A24A/TPSM831D31的有效 IC 结至环境热阻(ICThetaJA=每度/瓦)。

   

您对此问题的快速答复将非常可观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    有关计算热阻的信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    在这种情况下、根据以下公式计算12.4°C/W 的热阻:

    RθJA =(TJ  - TA)/功率=(100.08°C - 85°C)/ 1.22W = 12.4°C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoya、您好!

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomoya、您好!

    我在  TPS546C23/TPS546A24A/TPSM831D31数据表中看到 Tj=125°C、那么我们是如何获得 Tj 值100.08 °C 的?  

    请您澄清一下吗?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    我们模拟或测量 Theta JA 值(JEDEC 标准 Theta JA 和/或 EVM Theta JA)、并将其列在数据表的"热性能信息"部分下。 WEBENCH 使用直接来自数据表的值。

    WEBENCH 使用上述公式、根据环境温度、IC 功率耗散和 Theta JA 计算 TJ 值(IC 结温)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    谢谢。