请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5122
尊敬的 Sirs:
我目前正在使用 LM5122QMH/NOPB 来设计升压电路。 首先、我使用 Web 工作台来查看 结果。 Web 工作台结果显示、根据 其数据表、M1 PD 为2.908W (Vin=8V;Iout=7A)、M1 MOSFET 的 Rthia 为57°C/W、环境温度为30°C。 计算得出的结温为 2.908*57+30=195.756摄氏度。 但是、Web 工作台报告中的 M1 Tj 曲线显示110摄氏度。
您能否帮助解释这110摄氏度的产生原因? 这110°C 是否在真实的 PCBA 板上测量?e2e.ti.com/.../lm5122_2D00_q1.pdfe2e.ti.com/.../WBDesign63.pdf
谢谢
John