This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:[BQ25895]窄 VDC 架构的条件查询

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118206/bq25895-bq25895-condition-inquiry-for-narrow-vdc-architecture

器件型号:BQ25895

大家好、TI 支持团队

下图是 BQ25895产品数据表中所述的 NVDC 的内容。

在图中的红色圆圈中、询问右侧图形的状况。

SYS (充电被禁用)和 SYS (充电被启用) BAT 电压吗?

2. SYS (充电被禁用)和 SYS (充电被启用)系统电压是否?

3.适配器是否已连接?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    1、禁用充电时、VSYS_VBAT+50mV 典型值

    2. 对于已启用的充电、VSYS_VBAT + BATFET 压降

    存在有效的 VBUS。

    谢谢、

    宁。