This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54A20EVM-770:如何定制栅极驱动信号

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54A20
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118187/tps54a20evm-770-how-to-customize-the-gate-drive-signal

器件型号:TPS54A20EVM-770
主题中讨论的其他器件:TPS54A20

如何在 EVM 中生成栅极信号?

我可以应用自己配置的新栅极信号吗? (不同的占空比、频率、相移等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS54A20是一款集成转换器、这意味着控制器、FET 栅极驱动器和 FET 本身都包含在同一封装中。 因此、您实际上无法访问 FET 的栅极以使用自己的驱动波形。

    您可以使用外部时钟来破解频率,但无法完全控制所有参数。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Yitzhak Bolurian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yitzhak! 我想测量 串联电容器降压转换器的开环控制到输出传递函数、以确保该转换器适合我们的应用。

    我是否可以知道是否有办法破解控制信号?

    或者是否有其他 EVM 提供了此灵活性、以便我可以测量传递函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cong、

    抱歉、但我不明白您如何根据 开环控制到输出传输函数的测量结果确定此转换器是否适合您的应用!

    此外、TPS54A20没有 COMP 引脚、因为补偿是内部补偿、因此 无法测量 开环控制到输出传输函数。

    您为何不能像所有转换器一样测量整个环路的主体图?

    此致、

    Yitzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yitzhak! 我们对使用串联电容器降压转换器感兴趣、它不必是 TPS54A20。 您是否有其他使用串联电容器降压拓扑的 EVM 或产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cong、

    TPS54A20 是我唯一知道的。

    此致、

    Yitzhak