This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:最小开关频率

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118476/ucd3138psfbevm-027-minimum-switching-frequency

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027

您好!

我可以切换的最低频率是多少? 我看到在 PSFB 固件中、它们硬设置为80kHz、但我可以达到多低的频率?  

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、周期寄存器有14位、每个位的值为4ns。  因此、对于大约15.26KHz 的频率、这可以达到65536nsec 的最大标称周期。