请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63610-Q1 您好!
我正在尝试使用此主题中提供的两个"计算器"(由 TI、Frank De Stasi 编写)来确定将 LM63610-Q1输出保持在稳压状态(5V @ 320mA)所需的最坏情况下的最小输入电压-
将输入参数与两个计算器进行匹配是我所能获得的最佳结果、这两个计算器之间的"满频率下的最小输入"值(5.63V 和6.38V)似乎有很大差异。
Drop_out_calc_revC.xlsx
7245.LM636x5_calculator_revA5.xlsx
我认为、我将使用 Drop_out_calc_revC.xlsx 计算器进行分析、因为所示值与执行的简单基准测试非常一致。
此外 、Drop_out_calc_revC.xlsx 计算器允许我输入相关的"最坏情况"数据表参数。
因为我想确保我不会"错过任何东西"、您能告诉我这两个计算器之间为什么有如此大的差异吗?
7245.LM636x5_calculator_revA5.xlsx 计算器是"受保护的"、因此我无法确定如何计算该值。
谢谢、