主题中讨论的其他器件:TUSB546A-DCI
您好!
我们在各种产品的硬件设计中使用 TI 的 USB 相关产品。
到目前为止、我们正在 设计新系统、希望将 HDMI/显示信号与 USB 3信号进行多路复用、我们计划在硬件中使用 TUSB546A-DCI。
关于 TUSB546A 的使用、我们有以下问题
TUSB546A 和 TUSB546之间的区别是什么?
2. 我们可以使用 HDMI 信号和 USB3来使用 TUSB546A 进行多路复用,还是仅限于显示信号?
3. 我们是否需要 Linux 系统上的任何驱动程序来使用 TUSB546A 或 TUSB546?
--
此致、
Khagesh Khardelwal