This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546-DCI:设计了解

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118248/tusb546-dci-design-understanding

器件型号:TUSB546-DCI
主题中讨论的其他器件:TUSB546A-DCI

您好!
我们在各种产品的硬件设计中使用 TI 的 USB 相关产品。

到目前为止、我们正在 设计新系统、希望将 HDMI/显示信号与 USB 3信号进行多路复用、我们计划在硬件中使用 TUSB546A-DCI。

关于 TUSB546A 的使用、我们有以下问题

      TUSB546A 和 TUSB546之间的区别是什么?
2.      我们可以使用 HDMI 信号和 USB3来使用 TUSB546A 进行多路复用,还是仅限于显示信号?
3.      我们是否需要 Linux 系统上的任何驱动程序来使用 TUSB546A 或 TUSB546?

--

此致、

Khagesh Khardelwal