我试图检查 监测计是否正在现场学习?
我对单个电池进行了多次充电和放电、以查看电量监测计如何更新 Qmax 和 Ra-Tables。 在此之前、我对黄金文件进行了编程。
我注意到只有"周期计数0"更新、但没有其他参数。
电量监测计是否仍在学习或是否以某种方式禁用学习? 我怀疑我的黄金文件可能会将 Ra Status 和 Ra Flag 设置为不正确的值:
RA0默认值:状态= 00、标志= 55
RA1默认值:状态= 00、标志= 55
RA0:状态= 00、标志= 00
RA1:状态= 00、标志= 55
RA0x 默认值:状态= 00、标志= 55
RA1x 默认值:状态= 00、标志= 55
那些 Stati 和 Flags 看起来不错吗? 如果是、还有什么可能导致监测计无法在现场学习?
谢谢。