This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于/BATPRES

Guru**** 2528940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116238/bq24800-about-batpres

器件型号:BQ24800

关于、/BATPRES、

(1)。 充电器通过使用/BATPRES 确定没有电池的电压是多少?
例如、3.5V 或更高电压。

(2)。 充电器通过使用/BATPRES 确定有电池的电压是多少?
例如、3.3V 或更低。

我们希望使用上述信息来了解/BATPRES 的周围电路。 (上拉电压和分压电阻等)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Norimichi8、

    观察器件后、在3.5V 或更高电压下、BATPRES 读数为高电平。 3.0V 或更低时、BATPRES 读数较低。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 顺便说一下、我有一个附加问题。

    您能否教授/BATPRES 引脚泄漏灌电流和拉 电流消耗规格、请参阅?

    我将使用该信息来解压 BATPRES 电路。 (当前 、我们的电路 BATPRES 端口通过下拉电阻器上拉约5V、如下所示。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、

    请求的规格信息不是测试参数、因此不在数据表中。 我们没有此规格。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >请求的规格信息不是测试参数,因此不在数据表中。 我们没有此规格。

    可以发送实际值吗?

    我们必须将上述内容用于上拉电阻器的设计。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norimichi、  

    我们正在努力为您的请求找到解决方案。 我将在星期四之前向您提供最新信息。

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Normichi、  

    测试 BATPRES 引脚后、搜索您要查找的信息。 拉电流/灌电流读数小于1uA。在 NA 范围内、我们团队使用的拉电流表和其他设备可能无法测量此精度。 我们认为该电流可以忽略不计。 我们建议为此引脚使用10kOhm 上拉电阻器、如果需要、则使用更大的上拉电阻器。  

    此致、

    Adriana Gonzalez Vega