你好
我们希望在我们的新产品方面寻求您的专业知识。 我们需要一个具有 UCB Type C 连接器的 PCB、如所附文件中所示。 此 PCB 用于为@ 500mA 的锂离子电池充电电流。 PCB 上有一个 RGB LED、当电池电压低于3.0V 时为红色、充电时为蓝色、充满电时为绿色(4.1伏)。
请向我们推荐您的任何 IC 以及可满足上述目的的应用设计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们希望在我们的新产品方面寻求您的专业知识。 我们需要一个具有 UCB Type C 连接器的 PCB、如所附文件中所示。 此 PCB 用于为@ 500mA 的锂离子电池充电电流。 PCB 上有一个 RGB LED、当电池电压低于3.0V 时为红色、充电时为蓝色、充满电时为绿色(4.1伏)。
请向我们推荐您的任何 IC 以及可满足上述目的的应用设计。
您好 Jing、
感谢您的澄清。 是的、BQ25170是一个不错的选择。 我只需要更精确地了解连接到 PG 和 STAT 引脚的 LED 的行为。 我的理解是:
1: 当输入电源已连接且未连接电池时、PG 引脚上的 LED 将亮起。
2.电池充满电时,STAT 引脚上的 LED 将亮起。
电池充电期间会发生什么情况? PG 引脚上的 LED 是否会在充电期间保持亮起、并在充满电时熄灭。 因为 STAT 引脚上的 LED 将在充电器已满时打开。
您能不能更详细地解释一下。
您好 Qasim、
这两个输出是开漏输出。 当引脚电压拉低时、LED 亮起。 当引脚电压变为高电平时、LED 关闭。
正如数据表第17页第7.3.3.1节所述、如果 满足这三个条件、/PG 引脚将拉低(LED 亮起)。 只要所有三个条件都有效、它就会保持开启状态。 如果不满足其中一个条件、/PG 引脚变为高电平、LED 熄灭。
同样的概念也适用于 STAT。 第17页的列出了不同充电模式下 STAT 引脚的状态。 充电完成将使 STAT 引脚变为高电平、这意味着 LED 关闭。 正在充电对应于 STAT 引脚低电平、而 LED 亮起。 如果存在任何故障、STAT 引脚将以1Hz 的频率闪烁。