This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7481-Q1:电池反向时的 BATT_MON

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74800EVM-CD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115974/lm7481-q1-batt_mon-when-reverse-battery

器件型号:LM7481-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800EVM-CD

您好!

电池反向时,OV 引脚(或 BATT_MON)上是否有负电压?  我进行了测试、发现  OV 引脚(或 BATT_MON)处将存在负电压。 您能解释一下吗? 我们希望将 MCU ADC 的引脚用于电池监控器、但负电压是不可接受的。 你有什么想法吗?

  

此致、

Hsing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsing、

    请帮助 您更详细地解释原理图、测试条件和观察结果的详细信息(BATT_MON  或 OV 引脚上观察到的电压)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请参阅下面的屏幕截图。 R1=90.9K、R2=10K、R3=3.4K。  我想知道 OV 引脚为何为-0.4V、我认为当电池反向输入时不应启用 EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsing、感谢您提供的信息。让我验证这种行为、 并在下周初向您提供解释。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hsing、

    我已经在 EVM 上测试了输入反极性条件、并看到了相同的行为(OV 引脚上为-0.385V)。

    如果您不希望在输入反极性条件下在 OV 引脚上看到负电压、则可以将 SNS 引脚连接到公共漏极引脚、而不是连接到输入端。  

    将 VSNS 连接到 LM74800EVM-CD 上的共漏极点:连接 J8的引脚1-2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    明白了。 谢谢!