This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何在原理图级别与 BQ76942进行共布局设计

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117177/bq76952-how-to-do-co-layout-design-w-bq76942-in-schematic-level

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

大家好、

客户的应用是7节电池监控器。 目前、由于器件短缺、他们希望在 BQ76952和 BQ76942之间进行协同布局设计。 我看到除电压感测引脚外、上述两个器件的所有引脚都是相同的。

以下是所需的支持:

1.可以在 BQ76942和 BQ76952之间进行联合布局设计吗? 如果是、如何处理电压检测引脚、因为它们仅使用7节电池。 您可以共享一些原理图。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    应该可以将942与952堆叠在一起。 不过、我们没有这类应用的任何示例文档。 您可以查看我们关于堆叠的技术文章。 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-stack-battery-monitors-for-high-cell-count-industrial-applications 这是关于堆叠两个952、但仍然适用于您的配置。 有关堆叠的更多信息应在今年晚些时候发布。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    这里不是堆栈情况。 这是一个备用协同布局设计案例、这意味着客户在遇到器件短缺的情况下、希望对 BQ76952或942使用相同的原理图和软件设置。 我看到952和942的引脚排列与 VCX 引脚相似。 我的问题是:

    1.是否可以对952和942使用相同的软件设置?  

    2.如何处理952和942之间的 VCX 引脚差异?

    请帮助我们内部检查。 谢谢。

    最棒的

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stanley、

    1.不能在952和942之间使用相同的软件设置。 需要记住的一个问题是942和952之间 VCX 引脚的映射。

    2.需要仔细设计才能处理952上的空 VCX 引脚。 《技术参考手册》的图4-2说明了如何端接952上未使用的电芯输入引脚。 我们没有任何有关这方面的参考设计。  

    谢谢、
    Caleb