This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822:如何阅读此器件标识? 能否提供有关如何阅读此器件标识的任何文档? TI 数据表显示 G94对于此器件是否正确?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117328/tpsm82822-how-to-read-this-part-marking-can-any-documentation-be-provided-on-how-to-read-this-part-marking-ti-data-sheet-indicates-g94-is-this-correct-for-this-part

器件型号:TPSM82822

您好!

如何读取这些 TPS 器件上的此器件标识(下图)。 根据 TI 器件型号 TPSM828224SILR 的数据表、器件标识应为 G94。 我的器件标有 G914D...401T。 我有正确的器件吗? 我应该如何阅读此器件标识? 我之前已经讨论过类似的直流/直流转换器、并且器件标识与数据表完全匹配、在这种情况下不匹配。 能否提供有关如何阅读此器件标识的任何文档?  

感谢你能抽出时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为有些事情是不正确的。  

    我建议您 通过 https://support.ti.com/csm 为 质量相关问题创建新请求。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    感谢您的回答。 我注意到,4个月前我提出了同样的问题。 Edmund Poon 提出的要求、回答是器件标识(根据数据表为 G94)是我提供的器件图像和器件型号的正确器件标识。 约翰·瓦伦回答了这个问题。 我正在尝试了解如何正确识别此部件。 一名 TI 员工回答正确、另一名 TI 员工回答错误。 在本例中、谁是正确的? 是否有与我的器件上的器件标识相关的器件型号、而不是我在原始问题中提供的器件标识? 我希望您能澄清一下。 再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我对这一混乱深感抱歉。 实际上、为核心器件 和电压旋转器件创建的器件标识不同。  遗憾的是 、我们的内部系统未使用 SPIN 版本的器件标识进行更新。  

    我在内部进行了检查、您共享的器件标识与 TPSM828224SILR 类似。 "G9"对应于2A 模块、"4"(位于底部) 对应于输出电压指示器。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、  

    感谢您的澄清、我非常感谢您的讲解。