This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:220VAC 至0-30V 直流 LM317电路

Guru**** 2529570 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117370/lm317-220vac-to-0-30v-dc-lm317-circuit

器件型号:LM317

您好!

我想设计一个电路、该电路可以接受220V 的市电电压、并可以使用电位计进行调节、输出1-27V。 为此、我首先在变压器的帮助下将市电电压转换为24V 交流电压。 然后、我在桥式二极管的帮助下对24VAC 电压进行整流、并获得大约33V 的直流电压。 我将该直流电压提供给1uF 陶瓷电容、然后再提供给 lm317。 最后、通过将1uF 电解质电容和电位计连接到 lm317的输出、我获得了一个可提供大约1至28V 电压的电路。 如果不将电路连接到负载、我进行的测试没有问题、但当我将其连接到负载时、我意识到我甚至无法消耗0.1A 的电流。

您解决此问题的方法是什么?

此致
CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您就此问题与我们取得联系。 为了帮助您解决问题、我们必须首先了解解决方案的分解位置。 我可以在两个主要位置看到您的电路发生故障。 第一种是变压器、我们需要检查并确保变压器能够提供足够的电流来支持电源输出。 我可以看到的第二个问题是 LM317、尤其是在较低的输出电压下、当您以最大电流运行时、您将尝试在 LDO 中耗散30瓦以上的功率、 因此、我完全希望它在该点处于热关断或热限制状态。 您能否帮助我们测量电路中某些点的电压、以查看其分解位置? 关键点是变压器的24V 侧、LDO 的输入和 LDO 的输出。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们有一个电子负载。

    当我们将系统连接到它并消耗恒定的0.1A 电流时、会有很好的压降。

    我从变压器24V 侧获得的输出电压为25.58。

    LDO 的输入电压为28V、未将其连接到负载、输出电压为我想要的值、但当我将其连接到负载时、我观察到输入电压大幅下降。 因此、我无法为 lm317提供所需的电压、因此无法获得正确的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议检查并确保变压器随后能够提供所需的输出功率。 似乎您没有使用足够强大的变压器来支持所需的输出电流。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我通过增大输入电容值并使用35W 变压器来解决该问题、但使用10W 变压器时仍然存在相同的问题。 您认为变压器的功率差异是一个因素吗?

    此致、

    CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经在任何交流应用领域工作了一段时间、但我猜您的功率因数对于电路而言是不好的、因此即使您具有理论10W 的视在功率、如果您具有1的功率因数、 您可能会将大部分功率"燃烧"为由于功率因数校正不良而损失的无功(虚)功率。 升压到更大的变压器将使您能够克服这一问题、因为如果 PF 保持不变、它仍然能够以视在功率的形式为输出提供更大的功率。

    希望这对您有所帮助!

    标记