This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24045:电压调节和充电终止阶段问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24045, BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117224/bq24045-voltage-regulation-and-charge-termination-phase-problem

器件型号:BQ24045
主题中讨论的其他器件: BQ24040

您好!

我刚刚使用 BQ24045进行了设计、以便为1A 电池充电。 我设置的配置如下:

ISET = 200mA

电流终止阈值= 20mA

ISET2 =连接至 GND

TS =连接到 NTC 热敏电阻

我遇到的问题是、IC 永远不会进入"电压调节阶段"、我的意思是、Iout 保持200mA 的峰值、并且永远不会开始下降。 即使我插入了一个完全充电器的电池、也是如此。


有人知道会发生什么情况吗?

BR、
Javier。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    BQ24045上的稳压电压为4.35V。 这意味着该器件上的电池完全充电电压为4.35V。 如果您插入4.2V 锂离子电池、它仍将处于快速充电阶段。 如果您需要为 4.2V 电池充电、请改用 BQ24040。

    此致、

    Jing