This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750QDWEVM-025:关于短路钳位测试条件

Guru**** 1499540 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117038/ucc21750qdwevm-025-about-short-circuit-clamping-test-condition

器件型号:UCC21750QDWEVM-025
主题中讨论的其他器件:UCC21750-Q1

在 UCC21750-Q1的数据表中、有三个短路钳位项。 (VCLP_OUT (H)、VCLP_OUT (L)、VCLP_CLMPI)(第10页)

我想知道这些项目中测试条件的含义。

对于 VCLP_OUT (H)、我理解为当输出电平为低电平时、500mA 电流流经 OUT 引脚、10us 后、输出电压减去 VDD 等于0.9V (典型值)。

对吗? 由于我不确定短路钳位电路、因此不确定我是否理解良好。

此致、

Kim Yoonjin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoonjin、  

    请参阅 数据表的第8.3.5节、该短路钳位二极管用于将 OUTH、OUTL 和 CLMPI 电压保持在略高于 VDD 的水平、以保护内部电路。 这是为了应对短路情况下米勒电容引起的高 dv/dt。  

    您的解释是正确的-对于 Vclp_OUTH、当输出为低电平且高 dv/dt 导致500mA 电流流入 OUTH 引脚时、在10us 后、二极管会将 OUTH 引脚保持在仅比 VDD 高0.9V 的水平。  

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢、  

    Vivian