请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61080 尊敬的团队:
我们的应用是输入电压3V3输出电压12v、Fsw 设置为高电平、输出电压 L 为4.7uH、但当负载高于0.12A 时、输出电压将下降到9V、我们的测试点关闭到输出侧、是否有任何原因可能影响输出电压下降问题?
非常感谢、
Jimmy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我们的应用是输入电压3V3输出电压12v、Fsw 设置为高电平、输出电压 L 为4.7uH、但当负载高于0.12A 时、输出电压将下降到9V、我们的测试点关闭到输出侧、是否有任何原因可能影响输出电压下降问题?
非常感谢、
Jimmy
你好、Jimmy、
我认为电流限制是触发的。
TON=D*TON=0.725*(1/1.2MHz)=0.6us,IIN=0.12A*12V/(0.83*3.3)=0.53A,考虑到电感电流纹波=VIN*TON/L=0.42A,因此电感峰值电流可以高达0.53+0.42/2=0.74A。
根据电流限制与占空比图、当占空比为72.5%时、电流限制约为0.75A。 因此、在该状态下会触发电流限制。
此致、
布莱斯