This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于 PROCHOT 和放电电流限制

Guru**** 2532480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116934/bq24800-about-prochot-and-discharge-current-limit

器件型号:BQ24800

当 REG 0x39H 设置的 ILIM (放电电流限制)低于电池放电 REG0x3Dh [15:10]的 PROCHOT 时,

发生什么情况?

 

当硬件的 ILIM (放电电流限值)设置(VILIM/(5×RSR))低于电池放电 REG0x3Dh [15:10]的 PROCHOT 时,

发生什么情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    寄存器0x39调节仅电池升压模式和混合升压模式的放电电流。 当电流超过设定的限值时、REG0x3Dh [15:10]将 PROCHOT 引脚拉至低电平。

    会发生同样的情况。 ILIM 将在仅电池升压模式和混合升压模式期间调节放电电流限值、当电流超过设定的限值时、PROCHOT 将拉低 PROCHOT 引脚。

    您可以通过设置 REG 0x38 [7]来更改是调节 REG 0x39上的放电流还是 ILIM 引脚上的放电电流。