大家好、
我的客户在主机和充电器之间的 SMBus 通信上遇到问题。 应用为 NB。
在生产测试中、电池组将进入运输模式。 我们将插入适配器以让充电器进入充电模式 、然后电池可以检测到 ChargeVoltage 以退出电池组的运输模式。
以下波形是正常运行期间的波形。

但客户发现 工厂方面的故障率为2/28件。 我们可以看到主机始终尝试 W 或 R 至 充电器和 NG 波形、如下所示。 客户将在2天内收到故障电路板、然后我们可以检查注册。 您能否提供建议、以检查主机为何无法将命令写入充电器、导致电池无法退出运输模式?

此致、
哈迪