This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521855:I2C 输入电容

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116251/tps6521855-i2c-input-capacitance

器件型号:TPS6521855

大家好、

您能否告诉我以下器件的 I2C 输入电容?

TPS6521855

LP873345

我的客户需要该值来模拟 I2C 信号完整性。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

     TPS6521855和  LP873345的每个 I2C 总线线路的容性负载 为 400pF

    有关确认信息、请参阅  TPS6521855数据表的第4.6节 和  LP8733xx 数据表的第6.6节

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、James - San、

    我的客户并不意味着总线的容量负载要求。
    它们关心每个 PMIC 的实际输入电容。
    通常、根据 I2C 标准、它应该为10pF (它可能会因 IC 而稍有不同)。

    我还有一个问题。
    您能告诉我 SCL/SDA 的灌电流能力吗?
    我的客户希望使用主 x1和从 x1驱动它、并使用400kHz 信号。
    它们需要调整上拉电阻。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    下图 是  TPS6521855数据表中所需信息的范围。 正确的器件运行不需要数据表中未包含的规格。

    我们还提供了以下文档、其中更详细地讨论了 I2C 总线电容(TI 文档):

    https://www.ti.com/lit/pdf/scpa054

    有关 LP8733xx 器件的更多详细信息、我建议打开一个单独的 E2E、其中专门标记了 LP8733xx 器件。

    此致、

    James