您好、先生、
在网络中的论坛 PMIC 感应路由示例中、远端电压(1.18V)低于 PMIC 设置= 1.2V。
e2e.ti.com/.../how-to-implement-remote-sense-in-your-processor-power-design
为什么以下情况 (Phil 在6/30回答我)远端比 PMIC (LP8758-B0)设置为0.9V 高0.968V?
当 PMIC (LP8758-B0)设置= 0.9V、远端(11000 mil 远距离 PMIC 输出)电压=? v、i=?
[Yi、Phil ]远端电压= 0.968V、如果 I=1A、则 PCB 布线电阻= 0.068 Ω。
您能帮助解释两种情况的区别吗?