This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:bq34z100-G1和 GPCRB 工具问题

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113235/bq34z100-g1-bq34z100-g1-and-gpcrb-tool-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRBBQSTUDIO

尊敬的所有人:

我们已成功完成 LiFePO4电池的学习过程。 现在、对于负温度优化、我们使用 GPCRB 工具。  

但有一个问题。 我们遵循了 SLUUBD0文档。  

报告说:

计算引擎报告了以下错误:
错误:观察到负室温电阻 R=-0.00797221581715452、这通常是由错误的化学 ID 选择引起的
错误:负 Ra R=-37.96检查数据和 ID 选择

我们使用自定义 ID、因此这不是问题。

请说明如何解决此问题。 是否有方法来测试提交的日志文件是否正确? 以及如何测试化物是否正确? 请说明此过程。 谢谢

附件您可以找到两个 zip 文件

e2e.ti.com/.../TempTweak_5F00_Upload_5F00_3.zip       e2e.ti.com/.../TempTweak_5F00_Upload_5F00_3_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我看一下您的数据、它看起来可能计算出负值、因为您使用的化学 ID 仅具有高达3357mV 的 OCV 点、并且您在更高的电压下开始放电。 在开始放电之前、您可能不会在离开电池时长时间放松。 LFP 化学要求更长的弛豫周期。

    在您的日志中、看起来您以3610mV 的电压进行 CV 充电、然后逐渐降低、但在弛豫之后、电压仍远高于3357mV 的化学 ID 范围、 如果您查看输出文件、唯一的负值是第一个 Ra 值、这是另一个指示器、这可能是根本原因。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 为了解决此问题、我在放电开始时删除了8条对数线。 我计算出的3357x8 = 26400。 删除了放电电压高于26400mv 的所有线路。 现在所有 Ra 都为正

    但我还有另一个问题。 报告中说:

    由于 GG 文件格式问题,GG 值尚未更新。  

    报告中没有新的化学物质

    为了正确、我更改了 gg 文件的格式、但仍然显示存在格式问题。 可以麻烦你检查一下吗?  

    在旧的 zip 文件中、gg 文件中的参数数量也略有不同(添加了两个参数、删除了3个参数)。 这可能是一个问题吗?

    e2e.ti.com/.../Upload_5F00_new.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    是的、这似乎是问题所在。 您需要充电至稍低的电压、以便轻松的电池电压低于 CHEM ID 最大电压。

    您提交的.gg 文件应与您从监测计中导出的文件相同、无需外部修改、否则可能会更改.gg 文件的格式并导致工具报告错误。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一次、

    在使用  GPCRB 优化工具后、我仍然遇到无法获取更新的闪存参数和更新 Chemid 的问题。

    我"导出到文件"数据存储器在没有任何更改的情况下将 gg 文件包含到 zip (new11)中、并上传到该工具中。

    但应答的 zip 文件不包含 新的 chemid 和新的 gg 文件。 您能检查原因吗? 我们使用定制化物

    此致

    PD:我检查了上传另一个 zip (new4)、使用相同的化学 ID、但不同的闪存参数、不同的日志、它运行正常(使用旧的闪存配置)。 附件您可以找到两个 zip 文件

    我使用 BqStudio 1.3.86

    e2e.ti.com/.../OK_2D00_Upload_5F00_new4.zip      e2e.ti.com/.../FAIL_2D00_Upload_5F00_new11.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    请与提交的数据一起分享报告、以便我们可以查看这两个报告。

    我提交了数据、也看到了同样的情况、GPC_report.txt 文件中也有一条警告、指出.gg 文件可能存在问题。 我对您的.gg 文件执行了 diff 操作、有许多不同之处。 您似乎有一些可能会干扰工具的开放参数。

    导出.gg 文件时、请尝试使用默认 BQZ 文件、以便不存在会导致问题的隐藏参数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    感谢您的快速回答、

    附件您可以找到两个 zip 文件(已发送和已接收)。 您可以在报告中看到缺少的 chemid 和 g.csv_out 文件

    我有一些与此相关的问题:

    1) 1) R_a0和 R_a0x 表必须具有相同或相似的电阻值? 在 gg 文件中、它们有n´t

    2) 2) R_a0和 R_a0x 标志的正确值是多少(0055和 FFFF 是正确的?)

    3) 3)默认情况下、BQZ 文件是什么意思? 通过编程闪存和稍后导出此默认文件、我可以获得什么?

    4) 4)接下来的两行是从两个不同的 gg 文件中获取的。 第一个是 new10 gg 文件。 最后一个是旧的 gg 文件。 我想它们对应于两个固件/器件。 两种格式是否正确?

    "RA 表"、"R_a0"、"R_a0"、"76"、"Num"

    "RA Tables"、"Ra0 Table"、"Ra 0"、"104"、"Num"

    此致

           e2e.ti.com/.../Upload_5F00_new10_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../Upload_5F00_new10_2D00_report.zip        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    R_a0和 R_a0x 表不需要相同或类似的表、如果您刚刚完成学习周期、很可能它们会有很大的不同。

    这取决于所使用的电阻表的状态以及学习周期进度标志变为的状态、您无需修改它们、所有这些都由监测计完成。

    通过比较您提交给该工具的两个.gg 文件导出、您之前曾与 TI 的某个人合作过、或者正在使用多种不同的固件来导出.gg 文件、因为每个.gg 文件中有许多不同的参数。 尝试使用 BQ34Z100-G1网页上安装程序中的默认 bqz、或者在下载路径的 Config 文件夹中下载 BQStudio。

    此致、

    Wyatt Keller