This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV752-EVM:TLV752

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV752, TLV752-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116045/tlv752-evm-tlv752

器件型号:TLV752-EVM
主题中讨论的其他器件:TLV752

TLV752是否有任何小型卡(小型子板)? 比 TLV752-EVM 小得多? 即使没有用于选择选项的跳线也是如此。 TLV752-EVM 的 PCB 尺寸是多少(看起来非常大)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    遗憾的是、TLV752采用的封装(TI 的 DSQ 封装)不是通用封装、因此我们没有其他比该封装更小的 EVM。 电路板的尺寸为2.75英寸 x 2.25英寸(69.85mm x 57.15mm)、不包括粘在电路板上的香蕉连接器。  

    此致、

    Nick