This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 LFO

Guru**** 2465480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115632/bq76952-bq76952-lfo

器件型号:BQ76952

TI 专家、

我需要在电池组中使用深度睡眠模式、我注意到 BQ76952可以将 LFO 配置为深度睡眠模式。 但是、我不理解该 LFO 函数? 它说"允许更快地响应 通信并转换回正常模式"

您能否说明一下、如果在深度睡眠模式中启用 LFO、有哪些好处?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiatu、

    一个示例是使用 SPI 通信。 如果您看到 BQ769x2软件开发指南的 SPI 部分、它会显示第一个事务在 LFO 首次启动时将返回0xFF、因此必须重复第一个事务。 通过保持 LFO 开启、无需额外的事务。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的指导。 我在 BQ76952技术参考手册第76页中看到有关"HFO"的说明、如下所示

    "在深度睡眠模式下、HFO 需要≈4.5ms 才能稳定并可用。 这种延迟意味  着、在 HFO 最初关闭时的第一个 SPI 事务期间、请求的数据通常无法提供给主机"、"因此、如果 HFO 最初可能关闭、建议主机先关闭
    写入"虚拟"SPI 事务以唤醒 HFO、然后 在深度睡眠模式下等待至少4.5ms、然后再发送预期的 SPI 事务。"

    关于 BQ76952技术参考手册中您的评论和 LFO 简短描述、启用的 LFO 可以帮助 SPI 编辑一笔交易? 我理解正确吗? 我认为这对 SPI 响应很好!

    此外、LFO 还会影响什么? 我们是否有更具体的指导文档或应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我还在 BQ769X2软件开发指南的第14页看到了一个拼写错误

    "0XF6是[0xF0、0xF6]的 CRC8

    它应该是"0XF6是[0xF0、0xE7]"的 CRC8、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiatu、

    我认为这是使用该位的唯一优势(将第一个 SPI 事务减少一个周期)。 从退出深度睡眠模式到启用 FET 的时间仍然很长(请参阅数据表中的第13.4节)。  

    此致、

    Matt