This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9224:UCD9224

Guru**** 2518400 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115068/ucd9224-ucd9224

器件型号:UCD9224

各位专家、您好!

我们代表我们的合作伙伴对这些部件进行了 HCT (加热型化学测试)和 XRF 测试、并观察到以下情况:

A. 芯片表面显示黑色顶部、并且芯片表面的器件型号标记消失。  

/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/HCT-TEST-1.png

/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/HCT-TEST-1a.png

/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/HCT-TEST-2.png.jpg

B. XRF 显示了 Cr.

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/6063551_5F00_2025_2D00_2_5F00_XRF.pdf

请告知:

1.如果此组件中的 Cr 材料读数和存在情况正常。

2.如果 HCT 通常会导致 UCD9224的器件#标记消失。 此处使用的打印技术是什么?

随附 TI-eStore 的包装清单以及供参考和调查的标签。

一 包装清单: HTT Post ps://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TI-PACKING-LIST.jpg

二.框标签: /resize-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/6063551_5F00_Label1.JPG

感谢专家的建议。

提前感谢您。

此致

肖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您通过 E2E 与我们联系。 让我与我们的封装团队跟进这一个问题、并向您提供反馈。 我将在本周向您提供。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    我对这个有一些反馈-

    1.对于器件型号标记:  

    该符号是激光,因此模塑化合物会物理消融,并会在切割的消融“沟”字符中略微改变颜色。 但是,“沟道”中较浅的颜色可能会被一些物理搅动“擦除”,并变成较暗的“沟道”。 它不是用于部件号标记的墨水

    2.对于 Cr 材料:

    CR 已知峰值为~5.415 keV 而非8 keV、因此我认为结果不正确。 该模塑化合物中没有 Cr。

    谢谢、

    纳斯塔莎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你娜塔莎!