主题中讨论的其他器件:TPS3808、
当超级电容器电压低于2.8V 时、我们将 TPS3808G30QDBVRQ1用于超级电容器截止。它工作正常。
我们所面临的唯一问题是当超级电容器充电0V 时、我们看不到复位输出。直到超级电容器充电至0.75V。
如果没有截止电路或绕过截止电路、我们就不会看到问题。 源来自 将12V 转换为4.2V 的 LMR23625CQDDARQ1、我们怀疑稳压器是否存在
将进入 HICUP 模式。 请告诉我们如何调试这个问题、或者问题的原因是什么。 随附 PDF 原理图 FYR。