This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:振荡器的频率值

Guru**** 1130360 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3525A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115523/uc3525a-frequency-value-of-the-oscillator

器件型号:UC3525A

您好!

当我查看 UC3525A IC 数据表时、我注意到第6.3和6.5节中的振荡器频率、电阻和电容值彼此不同。 我应该参考什么值? 我正在设计一个半桥电路。 我应该如何确定我的振荡器频率? 我的开关频率将为100kHz。

谢谢、

Yarennur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yarennur、

    第6.3节简单地显示了 RT (2k 至150k)和 CT (100pF 至0.01uF)的建议范围。  第6.5节介绍了如何在生产环境中测试器件、并给出了最小和最大工作频率(120Hz 和400kHz)的 RT 和 CT 值。

    在振荡器部分、请注意精度被指定为2%典型值、6%最大值、并且有注释1和2。  注1表明其特征为40kHz、RT=3.6k、CT=0.01mF (10nF)、RD (死区时间)=0。  注2提供了频率1/[CT*(0.7*RT+3rd)]的公式。

    因此、为了使精度接近2%、我会选择 RT 和 CT 值"接近"表征期间使用的3.6k/10nF。  对于100kHz、让我们使 RT 和 CT 各减小约37%-标准值为2.55k 和5.6nF。  这将提供恰好为100kHz 的频率。

    此致、

    Eric