This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:均值模型

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115382/tps62933-average-model

器件型号:TPS62933
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

 我们是否有一个可用于在 p-spice 中执行稳定性分析的 TPS62933平均模型? 我们需要显示幅度和相位的波特图。 我们是否有这方面的示例?

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cam、

    除了瞬态之外、它看起来还不像创建了平均模型。 通常、SIMPLIS 模型用于获取增益/相位图。  

    尽管受限程度稍高、WEBENCH 可能是获得增益/相位图的最佳选择、除非 SIMPLIS 模型可用于此器件。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    所有这些模型之间的区别是什么???  

    如何创建平均模型?

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸轮、

    SIMPLIS 是为开关电源应用开发的软件、其仿真速度比 PSPICE 快得多。 我认为、通常情况下、系统/应用程序负责创建 模型。

    PSPICE 上目前提供了该器件的瞬态模型、非常适合仿真稳态输出、线路+负载瞬态和启动行为等特性。  

    平均模型(使用 SIMPLIS)使用更多的行为块、因此可能更多的是比 PSPICE "理想"模型、但它可以更快地模拟瞬态和频率响应/环路响应。

    请告诉我这是否澄清了这个问题。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    哦! 我不知道有适合这种类型的应用的特定仿真软件。  

    有什么想法、我们产品系列中的某些器件有这种型号、而其他器件有何不同?  

    谢谢、

    凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凸轮、

    我认为这可能取决于客户的需求/需求、或者产品线对仿真其部件最有用的方式。

    我已经看到一些包含 TINA-TI 仿真模型、PSPICE 瞬态/平均值或 SIMPLIS 的产品。 最常见的似乎是 PSPICE 瞬态模型。

    因此、它看起来会有所不同、具体取决于它是什么产品。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph

    在 BU 中使用 SIMPLIS 模型、因为它与内部逻辑更相关。 但对于客户而言、webench 模型很好地获得相位裕度、因为它是根据基于 EVM 的验证构建的。

    希望这会有所帮助。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ruby 的澄清!

    -Joseph