This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750D

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114949/tps25750-tps25750d

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:TPS65987DDK

尊敬的团队:

我需要一个20V/5A (100W)的 USB Type C PD 控制器作为拉电流/灌电流/ DRP 和数据传输(USB2.0/USB3.0)。 (注意:不需要替代模式)

TPS25750D 是否符合我的要求?

是否应将 TPS65987DDK 用于相同的应用?

这是符合我要求的最佳选择。

两者之间的区别是什么?

您的早期响应。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65987DDK 专门用于 USB4器件。 鉴于您没有任何其他替代要求、TPS25750似乎是您的电源和数据传输应用的最佳选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。

    仅 TPS25750足以进行数据传输或数据传输所需的任何其他支持 IC/器件。 因为在数据表中、没有提供有关数据传输的任何详细信息。

    如果您在数据表中找到任何详细信息、请告诉我该页面。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25750仅是一款 PD 控制器、不处理任何数据。 对于 USB2  、只要您将连接器上的 D+/D-线路连接到 USB 控制器就足够了。 对于 USB3、您还需要确保使用连接到 TPS25750上 CC 极性 GPIO 事件的 USB3多路复用器、以便根据插头方向将 TX/RX 线路正确路由到您的 USB 控制器。