This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:中的一些公式混淆:如何使用 LM5155设计隔离型反激式

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114452/lm5155-some-equation-confusion-in-an-how-to-design-an-isolated-flyback-using-lm5155

器件型号:LM5155

大家好、  

在中: 如何使用 LM5155设计隔离型反激 式转换器 https://www.ti.com/lit/an/snva866/snva866.pdf?ts=1656662891761&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM5155%253FkeyMatch%253DLM5155%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

在3.3.2中 、公式15的结果与其公式结果不相等。

在3.6中、  公式 21的结果与其公式结果不相等。

请帮您检查一下吗? 或者有什么误解吗?

谢谢  

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 公式21 (和29)中有一个拼写错误、因为小数分母处缺少 D 项(实际上是3.1kHz /0.357 =~8.68kHz)、因此我们目前正在对 eq 进行双精度检查。 15也是。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的回复!

    如果您更正了、请与我分享一个新版本的、客户希望参考它。

    Rayna