主题中讨论的其他器件:LM5145、 LM5141、
您好 TI
我一直在使用 LM5116MH/NOPB 降压转换器
WEBENCH 设计(来自数据表的值): MOSFET 为"BSC117N08NS5ATMA1"[5V]
输入电压9V-60V、输出电压5.25V、输出电流10A、 MOSFET 总功率耗散 1.812W、 MOSFET 开关损耗 1.603W、开关频率 395.432kHz、
根据参考文档"同步降压转换器的功率损耗计算及共源极电感注意事项"中提到的公式以及数据表中的值、我们无法获得准确的损耗。
我们的值为 Vin=60V、Iout=.10A、开关频率=292.8Hz、Qgs2=13nC、Qgd=7nC、IG=100nA、
因此、在计算开关损耗时、我使用了开关损耗公式 、但我得到了预期结果
根据 WEBENCH 设计、建议使用的 MOSFET 为"BSC117N08NS5ATMA1"。 输入电压为9V-60V、Vout=5.25V、Iout=10A 时、5V 时的开关功率损耗为"1.603W "。