This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2586:KTW TO-263 DDPAK 上的大焊盘

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2586

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113791/lm2586-large-pad-on-ktw-to-263-ddpak

器件型号:LM2586

LM2586团队、

您能否确认 TO-263封装上的大焊盘是否内部接地?  我看到数据表(第3页、第5节)中的 TO-220封装标记了这一点、但 TO-263 KTW DDPAK 中没有标记这一点。

如果没有、客户应如何在原理图上连接它?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    很抱歉让你久等了。

    查看数据表中的引脚配置、接地引脚4和器件底部的电源焊盘之间应该没有内部连接、对于 T0-220和 TO-263封装都是如此。
    我不认为可以将 TO-220上述图像上的"GND"和"接地"描述理解为同一引脚。

    为了确保设计按预期工作、布局的常用方法是在电源接地和信号接地(即 GND 层和接地引脚4)之间进行小型外部连接。 这样、客户就可以确保两个接地端不会分开、同时 仍能降低反馈信号上的噪声。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    感谢您回来。 我应该以不同的措辞提出我的问题。 TO-263上的大焊盘是否应连接到 PCB 上的接地层?

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的澄清。
    通常、我可以始终建议将电源焊盘连接到 PCB 的接地层。
    电源垫用于移走 IC 中耗散的热量。 如果将焊盘连接到较大的接地层、产生的热量会更容易从 IC 流出、并且过热和热关断的危险会大大降低。

    我希望这种解释对您有所帮助。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢你 Niklas。

    Darren