This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:R4/C9典型应用问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114596/tps62933-r4-c9-typical-application-question

器件型号:TPS62933

大家好、团队、

我很好奇如何在典型应用中选择数据表中的电阻 R4? 除了简单地建议小于10欧姆之外、我们还有其他有关此主题的资源吗? 5V->1.05V 应用中是否需要该电压?

关于 C9、我想知道 R6 = 53.6k、前馈电容器在相位裕度和瞬态降低方面有多大优势?

谢谢、

凸轮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Ruby 将在下星期一回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cam

    关于 R4、它用于降低开关节点的上升速率、这也可以减少开关节点的振铃。 这是 EMI 性能的优势。 但开关节点的振铃可以与布局以及外设电感和电容相关。 我们可以建议您的初始值、例如10欧姆、但应根据不同的应用和布局(通过捕获 SW 节点波形)评估该电阻器的实际影响。 如果 EMI 性能对您的应用相当重要、建议添加电阻器。

    对于 C9、这也取决于您的应用规格。 我建议使用 Webench 作为评估工具。 您可以设置规格并检查相位裕度和交叉频率。 如果交叉频率较高、则瞬态衰减会有所帮助。

    希望这对您有所帮助。 谢谢。

    BR

    Ruby