This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有电压、电流和温度控制功能的电池充电器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114274/battery-charger-with-voltage-current-and-temperature-control

主题中讨论的其他器件:BQ25180BQ2057

您好!  

为我的电池设计 USB 充电器的任何建议 PMIC、规格如下:  

1-电池最大电压= 4.1V

2- CC 模式下电池最大充电电流= 40mA

3 -充电器具有电池过热检测和保护功能

4 - PMIC 充电器 具有 CC-CV 操作

5 -过压-过流-过热可由硬件使用电阻器电容器等编程

谢谢