This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54228:当输入侧没有施加电压时、在输出侧持续施加5V 电压是否安全?

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54228, TPS62097
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111696/tps54228-is-it-safe-to-apply-5v-constantly-on-output-side-when-there-is-no-voltage-applied-on-input-side

器件型号:TPS54228
主题中讨论的其他器件: TPS62097

大家好、  

我的客户想知道、在输入端未施加电压时、在输出端持续施加5V 电压是否安全、您能帮助确认吗? 谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    大多数情况下是肯定的、因为这会导通 HSFET 体二极管、并导致电压 Vout 减去 Vin 处的二极管压降。 您需要检查是否存在任何反向电流电平、并确保不违反额定电压、这在5V 电压下似乎不是一个问题。 我建议检查此应用手册中列出的所有7个要点: https://www.ti.com/lit/an/slyt689/slyt689.pdf

    谢谢、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、  

    谢谢你。

    客户想要了解以下内容、您能提供帮助吗?

    HSFET 体二极管压降的值  

    2.反向电流额定值。

    从您分享的材料中、可以看到以下内容。 TPS54228具有2Amath 工作输出电流、因此反向电流额定值也将为2A?  

    '由于输入电源轨由输出供电、因此反向电流会流经 IC 流向输入轨上的其他电路。 平均反向电流应小于 IC 的正向电流额定值。 例如、TPS62097通用工业 IC 的额定电流为2A。 "

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo!

    Amod 明天会回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    是的、反向电流额定值可限制为2A。 HSFET 体二极管压降未表征、但应在0.6-0.7V 附近。 最好的选择是在您预期流动的反向电流下检查 EVM 或任何测试板上的压降。  

    谢谢、

    模块