我们使用 TPS65101生成 LCD 偏置电压。 我们最初注意到一些器件运行非常热、有时会进入热关断状态。 IC 仍将生成正确的偏置电压、至少在其进入热关断状态之前。 当我们更换这些部件时、功率耗散恢复正常、当我们尝试将有问题的部件移至另一个板时、问题出在 IC 上。 因此、我们最初以为我们只有几个坏部件。
我们现在看到的电路板明显更多、其中该 IC 具有过多的功率耗散。 即使没有外部负载、它也会消耗大量电流。 如果我们更换部件、它确实会恢复正常、但它们似乎在某种程度上容易受到损坏。 我们注意到的一件事是、数据表指出、如果未使用线性稳压器控制器(目前是这种情况)、则应将 ENR 拉低、并将基极拉高。 在本例中、ENR 被拉高、基极悬空。 因此、我们修改了一些电路板以解决此问题、认为未端接的基极引脚可能会提供损坏 IC 的路径。
我们现在发现、在测试电路板的过程中、当测试仪接触 IC 以查看它们是否发热时、在某些情况下会导致正常工作的 IC 发生故障并开始耗散多余的功率。 这甚至发生在 ENR 和基座正确端接的部件之一上。
那么、我的问题是、基极未端接是否会使 IC 更容易受到 ESD 或其他方式的损坏? 可能会导致 IC 消耗此类电流的故障模式是什么? 是否建议使用任何外部保护来防止这些故障?
我们的电路在固定 ENR 和基端接的模块之前显示如下。