This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:当使用内部32kHz RC 振荡器时,OSC32KIN 引脚是否应连接到 GND?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110822/tps65910-should-osc32kin-pin-be-connected-to-gnd-when-the-internal-32khz-rc-oscillator-is-used

器件型号:TPS65910

大家好、

我的一位客户正在为自己的 PCB 绘制原理图、以评估将 TPS65910用作 AM3352BZCZ100的电源。
目前、他们有关于 TPS65910的以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1.  当使用内部32kHz RC 振荡器时、应该将 OSC32KIN 引脚连接到 GND 吗?

问题2. 未使用 SMPS VDD3时、是否可以将 SW3引脚(编号31)保持断开状态并将 VFB3引脚(编号30)连接到 GND?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

     请参阅 TPS65910x 原理图检查清单(修订版 b) 了解更多详细信息。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    非常感谢您的回复。
    该文档对我和客户非常有帮助。

    我能否再问您一个问题、因为我在文档中找不到任何答案?

    问:TPS65910的 SCLSR_EN1引脚(编号11)和 SDASR_EN2引脚(编号10)是否可以连接到 VAUX33
       不连接 SDA_SDI 引脚(8号)和 SCL_SCK 引脚(9号)?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

      TPS65910的 SCLSR_EN1引脚(编号11)和 SDASR_EN2引脚(编号10)用于处理器 I2C、以实现 SmartReflex 控制。 如果您不需要 SmartReflex 控制、则可以 通过电阻器将其上拉至 VDDIO。  

     建议将它们连接到 SDA_SDI 引脚(8号)和 SCL_SCK 引脚(9号);它们具有不同的 I2C 地址并节省2个上拉电阻器。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。
    您的回复对客户和我都很有帮助。
    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。