各位专家:
我的客户希望管理从安全模式退出或保持在安全模式。 我们了解可以实现将 NO_SAFE_TO_BIT 置为零并等待超时、如下所述。
第69页
NO_SAFE_TO_BIT 可在诊断模式下配置、但客户希望在激活模式下配置、因此这种方法似乎是不可能的。 另一种方法似乎是使用看门狗复位。
(从第65页开始)
看起来、当发生"另一个不良事件"时、器件会退出安全模式。 因此、将器件配置为保持在安全模式、然后在外部发出"另一个不良事件"、应用软件可以管理安全模式的退出和保持。 应用程序如何导致"另一个不良事件"?
如果有其他方法可以退出/保持安全模式、请告知我。
此致、
Uchikoshi