This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74720-Q1:LM74720-Q1用于冗余电池电源

Guru**** 1867380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74720-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114086/lm74720-q1-lm74720-q1-used-in-redundant-battery-power-supply-power-supply

器件型号:LM74720-Q1

您好!

  我‘M 使用理想二极管控制器(LM74720Q)+MOSFET 替代:

  • D1和 D2。 目的是以(假)“并联”方式为两节电池充电。
  • D3和 D4用于制作冗余电源。 系统将由电池1或2供电、具体取决于其充电状态。 D3和 D4用于执行冗余电源。 将由电池1或2供电、具体取决于其充电状态。  

 

是否可以使用 LM74720Q 来管理这2个函数?

当电池电压快速下降时、我们是否会遇到问题?

此致。

Sylvain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sylvain:

    这些功能中所需的主要特性仅为反向电流阻断。

    1. D1和 D2需要阻断 电池1和电池2之间的循环电流
    2. D3和 D4用于实现  电池1和电池2之间的 ORing 以加载

    因此、LM74720-Q1可用于替代 D1、D2、D3和 D4的两种功能