This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46000:Tcase (max)规格?

Guru**** 2508545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46000, LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113591/lm46000-spec-of-tcase-max

器件型号:LM46000
主题中讨论的其他器件: LM46001

您好!

我们是否具有 LM46000和 LM46001的 Tcase (max)规格?

我只能在数据表中找到 Tjunction。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    T_Junction 和 T-case 之间的温度差异取决于 IC 功率损耗、因此没有 T case 的规格。

    ψJT 结至顶部特性参数为0.8C/W、IC 功率损耗通常低于1.5W、因此 Tcase 几乎与 T-J 相同、差异小于1.2c。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的回复。

    另一个问题是、数据表中的热关断阈值通常为160°C、但根据要求、最大结温为120°C。

    如果结温介于120~160°C 之间、器件如何工作?

    或者器件内部的热感应不会感应结温。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    该产品的额定 Tj 温度低于120C、不保证 Tj 120C 和160C 之间的电气特性、热感测电路持续工作以防止 Tj 高于160C。

    B R
    Andy