请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80EVM-020 主题中讨论的其他器件:BQ40Z80
您好!
当我使用 BQ40Z80 EVM 时、我尝试在充电模式期间打开闪烁的 LED ([LEDCHG]= 1)。
我注意到、当 LED 闪烁时、PBI 电压振荡(介于24.5V 至26V 之间)。 如果 LED 关闭、则 PBI 电压稳定。
TI 能不能在 LED 闪烁时说明为什么 PBI 电压会振荡?
谢谢、
Kim