This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3525R030-Q1:您在哪种电路中推荐不带二极管枚举模式的 GaN 驱动器?

Guru**** 687860 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111978/lmg3525r030-q1-in-which-kind-of-circuit-do-you-recommend-gan-driver-without-diode-enumeration-mode

器件型号:LMG3525R030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMG3522R030

大家好、  

在哪种情况下、您建议使用不具有理想二极管模式的 GaN 驱动器? 您是否有包含特定电路拓扑的示例参考设计? (二极管 枚举 建议的电路类型是明确的、但对于没有二极管枚举的情况、不是明确的建议电路...)  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    无论怎样、我们建议您首先查看我们的非理想二极管模式器件。 IDM 在运行时需要仔细考虑一些注意事项、因此我们建议在考虑 LMG3525之前先使用 LMG3522进行设计。 我们没有使用 LMG3525的参考设计、但很快将发布一些使用 lmg3522r030的参考设计。

    谢谢、

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noah、您好!  

    谢谢你。 但是、我 无法理解为什么"我们建议您首先查看我们的非理想二极管模式器件"。 如果某些应用需要 IDM、我建议首先使用 IDM 模式、而不是非 IDM 模式器件。  因为我不知道  哪些电路或应用会使 IDM 模式设备比非 IDM 模式设备更糟糕。

    这就是为什么我问您"在哪种情况下、您推荐不采用理想二极管模式的 GaN 驱动器? 您是否有包含特定电路拓扑的示例参考设计?"  

    此致、
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    我想澄清的是、这是一个具有集成驱动器和保护功能的 GaN FET。 由于 IDM 功能、没有启用拓扑、因此我们建议使用非 IDM 器件、除非需要稍短的死区时间。 通常建议在软开关拓扑中使用、并将略微缩短死区时间。 我们没有使用此器件的任何参考设计、也不打算使用 IDM 发布任何参考设计。

    谢谢、

    不是