This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:LDO 建议用于13.3V 至0.9V/280mA 和23.3V 至1.8V/320mA

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, LP5912, TLV755P, TLV702, TLV743P, TLV740P, TPS62912
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111409/tps7a20-ldo-recommendation-for-1-3-3v-to-0-9v-280ma-and-2-3-3v-to-1-8v-320ma

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: LP5912TLV755PTLV702TLV743PTLV740PTPS62912

 你(们)好

您能否帮助为以下应用推荐正确的器件?

  1. 3.3V 至0.9V/280mA、TA=65°C、PSRR @1kHz>60dB
  2. 3.3V 至1.8V/320mA、TA=65°C、PSRR @1kHz>60dB
  3. 成本敏感型

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    您是否正在寻找这些器件在提供的范围内具有固定输出电压选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    固定和可调都对我的客户来说是可以的、您能帮您提供建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    对于第一个应用(0.9V 至3.3V)、最适合的器 件是 TLV755P 和 LP5912、我放置了一个表来与 TPS7A20进行比较、因为这是一个很好的解决方案。

      TPS7A20 TLV755P LP5912
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.3. 0.5. 0.5.
    输入电压(最大值)(V) 6. 5.5. 6.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.6. 1.45 1.6.
    固定输出选项(V) 0.9、1.05、1.2、1.5、1.8、 1.825、1.85、2.2、2.4、2.5、 2.7、2.8、2.85、2.9、3、 3.1、3.2、3.3、3.6、4、 4.2、4.5、5、5.5 0.7、0.9、1、1.1、1.2、 1.5、1.8、1.85、1.9、2.5、 2.8、2.9、3、3.3 0.9、1、1.1、1.2、1.5、 1.8、2.5、2.8、3、3.3、 5.
    PSRR @ 1KHz (dB) 70 55 65
    噪声(uVrms) 7. 60 12.
    精度(%) 1.5 1.5 3.
    VDO (典型值)(mV) 110 220 150
    Iq (典型值)(mA) 0.0065 0.025. 0.03%
    封装类型 DSBGA、SOT-23、X2SON SOT-23、WSON、X2SON WSON

    对于第二个应用 、我们会选择 TLV740P、TLV743P 和 TLV702。 下表也比较了这些器件与 TPS7A20。

      TPS7A20 TLV740P TLV743P TLV702
    输出选项 固定输出 固定输出 固定输出 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.3. 0.3. 0.3. 0.3.
    输入电压(最大值)(V) 6. 5.5. 5.5. 5.5.
    输入电压(最小值)(V) 1.6. 1.4. 1.4. 2.
    固定输出选项(V) 0.9、1.05、1.2、1.5、1.8、 1.825、1.85、2.2、2.4、2.5、 2.7、2.8、2.85、2.9、3、 3.1、3.2、3.3、3.6、4、 4.2、4.5、5、5.5 1、1.2、1.8、2.8、3.3 1、1.05、1.1、1.2、1.5、 1.8、2.5、2.8、2.85、3、 3.3. 1.2、1.5、1.8、2.5、2.8、 2.9、3、3.1、3.3、3.5、 3.6、3.7、4.3、4.5、4.75
    PSRR @ 1KHz (dB) 70 60 55 68
    噪声(uVrms) 7. 65 120 48
    精度(%) 1.5 1 1.4. 2.
    VDO (典型值)(mV) 110 460 122. 220
    Iq (典型值)(mA) 0.0065 0.05 0.034. 0.03%
    封装类型 DSBGA、SOT-23、X2SON SOT-23、X2SON SOT-23、X2SON SOT-23、WSON
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 安德烈斯

    对于  TPS7A20、 如果它在3.3V 至0.9V/280mA、TA=65°C 的条件下工作良好、您能不能帮助 chekc? 我担心热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shawn、

    对于在此环境温度下的 TPS7A20 、必须保持 (Vin-Vout)差值足够小、以确保折返电流电路不会开始降低输出电流。 对于较低的 Vout 值、您将需要使用较低的 Vin 值、以使器件的结温(TJ)保持在150°C 的限制范围内 下面是计算结温以供参考的公式。

    我在下表中看到 Vin 和 Vout 的不同值、在280mA 和 TA=65°C 的恒定电流下、TJ 将保持在限制以下、并除以可用的不同封装

    请注意、可以降低输入和输出之间的差值以实现更低 的 TJ。

    输入电压(V) 输出电压(V) TJ (°C)
    dBV
    2.4 0.9. 144.4801.
    2.7. 1.2. 144.5923.
    3.3. 1.8 144.8169
    4. 2.5. 145.0788
    4.8. 3.3. 145.3782.
    是的
    2.3. 0.9. 144.8752.
    2.6. 1.2. 144.9961.
    3.2. 1.8 145.2378
    3.9. 2.5. 145.5197
    4.7. 3.3. 145.842
    DQN
    2.6. 0.9. 144.9273
    2.9. 1.2. 145.027
    3.5. 1.8 145.2263.
    4.2. 2.5. 145.4588
    5. 3.3. 145.7246
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 安德烈斯

    感谢您的信息。

    对于 3.3V 至0.9V/280mA、LDO 似乎不是一个好选择、Ta=65°C 我正在考虑向我的客户推广 TPS62912/3。 再次感谢你。