This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:关于 TL494IDR 的 ESD (mm)

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1113116/tl494-about-esd-mm-for-tl494idr

器件型号:TL494

我们收到了一位客户关于 TL494IDR ESD (MM)的询问。 数据表中介绍了 HMD 和 CMD、但未介绍 MM、因此请回答。
(客户已发布有关产品的可靠性数据、可靠性数据 表明 MM = 50V (R = 0Ω Ω、C = 200pF))。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试中未提供 ESM mm。  与 MM.相比、充电器件模型(CDM)在筛选快速金属与金属接触事件方面的表现更好

    绝大多数(>99%)的制造电气故障与 CDM 和电气过载(EOS)有关、而不与 MM 有关 MM 测试未显示任何 CDM、HBM 或 EOS 未解释的其他故障。

    此致、

    Teng