请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24770 大家好、
bq24770是否有寄存器可直接确定交流适配器是插入还是拔出? 谢谢
此致、
Sam Ting
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sam:
对于 BQ24770、没有可读回的寄存器来指示交流适配器状态。 交流适配器状态由 ACOK 引脚指示。
当存在有效适配器时(ACDET 高于2.4V、VCC 高于 UVLO 但低于 ACov 和 VCC 高于 BAT)、ACOK 通过外部上拉电阻器拉高至外部上拉电源轨。 如果上述任一条件无效、则 ACOK 被内部 MOSFET 拉低。 在 ACOK 与上拉电源轨 kΩ 一个10k Ω 上拉电阻器。
谢谢、
Khalid