This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:电池管理设备问题

Guru**** 2503285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111338/bq25120a-battery-management-device-issue

器件型号:BQ25120A
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

尊敬的 TI:

我撰写 此电子邮件是为了抱怨我们  的产品之一 BQ2520A。 我们使用 BQ25120A 器件以及 电池电量监测 计(BQ27425) IC 进行电池充电和监测。 但是、在几次使用后、我们将面临一个问题、我们无法为电池充电、电池显示负电流值。 另一方面 、新生产器件也存在类似的问题。  请提供您的建议以解决此问题。

我在下面附上了原理图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在器件停止充电之前和之后提供来自 BQ25120A 的寄存器转储? 我想知道是否有一些保护措施被跳闸。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    请查找以下提到的注册表。

    以前:

    FastChargeControl、0xE8、

    TermPreCharge、0xBE

    IlimBattUvlo、0x3A

    结果之后:

    谢谢、

    乔达亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chowdaiah、

    感谢您提供这些数据。

    我们实际上需要从该器件上的每个寄存器进行完整的寄存器转储、以调试此行为。 您应该能够使用 EV2400和 BQStudio 获取此日志。

    如果您对如何执行此操作有疑问、请随时告知我、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    很抱歉、关于这个。 我没有类似的东西。  

    请告诉我,如何进一步检查。

    谢谢、

    乔达亚   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chowdaiah、

    在这种情况下、无论您使用哪种方法来提取之前发送给我的信息都是可以的。 我只需要在器件停止充电之前和之后都具有所有11个寄存器的值。 这11个寄存器可在数据表的寄存器映射部分找到。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    感谢您的回复。 目前、我没有任何提供寄存器值的选项、原因是我们作为一个完整的产品运行。

    我唯一的观察结果是 LS/LDO 输出电压值显示了变化(良好电压值为4.5V、不良电压值为3.1V)。

    当我将电路板与电路板进行比较时、所有其他(VSYS、BAT、IN)引脚的电压电平是相同的。

    再次感谢、

    乔达亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chowdaiah、

    我将在实验室中查看这一点、并尝试找到解决方案。 我将在星期一再接回来。

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔达亚

    在器件未充电并且在几个周期后显示负电流的情况下、这种行为可能是由多个源引起的。 我在实验中已经了解过这一点、但如果没有寄存器值、就无法找到导致这种行为的确切原因。 我仍然怀疑这与保护相关、但这可能由充电器或监测计中的某些固件触发。

    您是否有方法从系统中移除监测计以进行测试、以查看没有监测计时此行为是否仍然存在?

    谢谢、

    杰克逊