This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952寄存器和放大器;保护周期

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111817/bq76952-bq76952-regin-protection-period

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ76942

TI 专家、

我想问是否可以使用 MOSFET 替代 BREG 和 Regin 引脚之间的 NPN BJT? Regin 能否像数据表所说的那样在5.5V 电压下工作?

此外、我注意到 COV/CUV/OCD 等保护功能可以设置延迟时间。 但我发现总延迟比设置延迟长50us? 这种延长的延迟是否由保护采样周期引入?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiatu、

    您需要使用 NPN BJT 来驱动 BREG 引脚上的电流。  

    这取决于采样周期的位置。 如果引起故障情况、器件可能在下一个周期之前无法捕获故障、从而导致较小的延迟。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的评论!  

    对于 NPN BJT、我们是否有关于 VBE 的规格? 或者 、REG0是一个 LDO、它可以调节 Regin 电压以使其保持在接近5.5V、并且不关心 NPN BJT 选择?

    对于第二个问题、我可以从设置延迟中删除此采样周期、保护采样周期有多长?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiatu、

    这是我们在参考设计中使用的晶体管。 https://www.digikey.com/en/products/detail/diodes-incorporated/ZXTN25100BFHTA/1043596 

    对于电流采样时间、这取决于您使用的 CC 滤波器。 如需更多信息、请参阅技术参考手册第4.3节。 https://www.ti.com/lit/ug/sluuby2b/sluuby2b.pdf?ts=1656010741333&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ76952

    该部分也对电压测量进行了说明。   

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您详细推荐 BJT 器件。  

    对于第二个问题、我看到技术参考手册说保护:事件基于比较器、因此根据我的理解、这个保护采样频率不是 ADC 的电压/电流采样频率。 我们是否有确切的保护采样频率数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiatu、

    正确、保护采样基于比较器、因此不应有任何周期延迟。 我错误地说、50us 延迟将由最坏情况下的采样周期时序引起。 50us 可能是器件的固有延迟。  

    您可以将保护设置为的最低延迟设置为10ms。 您不能低于该值或删除10ms 延迟。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    另一个简单的问题想问您。 对于 BQ76942、默认 LDO REG1和 REG2禁用。 在我将 Settings:Configuration:REG0 Config[REG0_EN]设置为1、 将 Settings:Configuration:REG12 Config[REG1_EN]设置为1、 将 REG1V_2:0设置为0x6后。 REGIN 引脚和 REG1引脚上没有电压输出、均为0伏。  

    对于 LDO 设置、我可能还会错过什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiatu、

    这些设置是正确的。 您可以在 Easy Configuration 应用报告 中确认此问题:https://www.ti.com/lit/an/slua991a/slua991a.pdf 

    如果 Regin 上没有电压、您的电路一定会出现问题。

    此致、

    Matt